09.04.2024 13:41 | |
Beigetreten: 23.04.2023 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen dank für die schnelle freischaltung. War der Meinung dies sei schon geschehen. Heute dann direkt mal den reset versucht. Also eine 64GB karte funktionierte schonmal nicht. Hab dann zum glück in einem alten handy noch eine 2GB karte gefunden, diese auf Fat32 formatiert und siehe da. Innerhalb einer Sekunde hat sich die Logo resetet :) Funktioniert jetzt wieder alles. Tausend dank nochmal :> Muss jetzt nur noch Raus bekommen, wieso ich per handy und IP adresse der Logo nicht auf den Webserver komme. Mit dem PC klappt es ohne Probleme. Dieser hängt auch nur per Wlan im Netzt, sowie das Handy auch. Mal schauen wo da der Fehler liegt. Grüße Alexander ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/10/2024 05:05:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.04.2024 13:21 | |
Beigetreten: 01.04.2018 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Eventuell am Handy Mobile Daten ausschalten damit zugriff nur über WLan. |
Folgen Sie uns auf