12.04.2024 15:09 | |
Beigetreten: 22.04.2021 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, besteht die Möglichkeit, bei diesem Problem Unterstützung zu erhalten? |
15.04.2024 12:45 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 14215 Bewertung: (1775)
|
Hallo GinoF Vielleicht liegt es daran: (perhaps this is the reason:) https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109803668 (Check also Time and Date settings in PLC and HMI, they have to be up to date.) Evtl liegt es auch daran, dass Datum/Uhrzeit nicht stimmen auf Panel oder SPS und dann die Zertifikate für die Secure HMI Kommunikation nicht gültig sind Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf