12.04.2024 04:36 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 22414 Bewertung: (3017)
|
was ist in der systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle eingestellt? |
15.04.2024 13:24 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 13952 Bewertung: (1759) |
Hallo SPSimFrankenland Nein die PGPC Schnittstelle arbeitet mit mehreren Zugangspunkte parallel, also kann jeder zugangspunkt parallel zum anderen laufen. Wichtig ist welchen Zugangspunkt du im HMI Projekt unter Verbindungen eingestellt hast, diesen musst du in der PGPC Schnittstelle mit Netzwerkkarte.TCPIP.1 einstellen/zuweisen Im Grunde ist es genauso als ob du die Simulation mit einer realen SPS verbinden würdest. Die Netzwerkkarte die für das HMI verwendet wird muss den router eingetragen haben und auf der anderen Seite Die Netzwerkkarte über die die PLCSim Advanced erreichbar ist auch. Hier ein FAQ mit der Theorie: Testen und Simulieren von HMI-Projekten (TIAPortal) in Verbindung mit SIMATIC-Steuerungen, PLCSIM und PLCSIM Advanced Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf