29.04.2024 16:28 | |
Beigetreten: 30.06.2019 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe jetzt die neue Logo mit analogen Eingängen. Bei der altern ohne anlogen Eingängen konnte ich problemlos eine Verbindung aufbauen. Habe bei beiden die absolut gleichen IP und Gatewaydaten eingegeben. Auf die Logo ohne Analogeingänge komme ich ohne Probleme eine Datenveribindung Bei der neuen mit Analogeingängen kommt die Meldung, dass die Subnet nicht übereinstimmt. Wo liegt mein Knoten? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/30/2024 03:48:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.04.2024 16:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33498 Bewertung:
|
Wie lautet die Meldung genau? Das sich LOGO! und PC nicht im gleichen Subnetz befinden? |
29.04.2024 16:58 | |
Beigetreten: 30.06.2019 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Logo IP 192.168.000.003 Subnetz 255.255.255.0 PC IP 192.168.0.10 Subnetz 255.255.255.0 |
29.04.2024 17:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33498 Bewertung:
|
Demnach passt es. Hast du LSC V8.4? |
29.04.2024 17:44 | |
Beigetreten: 30.06.2019 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Nee 8.3.0 mach mal ein Update |
29.04.2024 17:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33498 Bewertung:
|
Wenn du eine LOGO! gekauft hast, welche die Bestellnummer 6ED1052-XXX- 08-0BA2 gekauft hast, musst du LSC V8,4 haben. Nur mit dieser Version kannst du den neuen Hardwaretyp "LOGO! 8.4" auswählen. Das Upgrade auf LSC V8.4 kannst du dir hier downloaden: Download und Installationshinweise für LOGO! Soft Comfort Upgrade V8.4 |
Folgen Sie uns auf