23.08.2023 06:05 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die Beantwortung Habe das erste mal mit WinCC Advanced zu tun und erstaunt mich, dass man für eine Benutzerverwaltung oder andere Optionen wie Archivierung eine separate Lizenz braucht. |
23.08.2023 06:54 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 22491 Bewertung: (3043)
|
Hi war bein WinccFlex auch so und ist afaik bei den panels auch der fall das diese Zusatz Funktionen eine seperate Lizenz benötigen. |
24.08.2023 08:11 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 14538 Bewertung: (1812)
|
Hallo AutoGen_2850120 Bei Simatic Panels wie z.B: den Comfort Panels sind die Basisoptionen wie Logging und Rezepturen schon enthalten und müssen nicht extra lizenziert werden. Bei RT Advanced ist das Lizenzkonzept anders hier muss sowohl die Runtime Lizenz (Anzahl der Powertags) also auch die Basisoptionen Logging (Archivierung) und Rezepturen extra lizenziert werden. Es gibt Optionen wie z.B. Prodiag oder Audit, die man sowohl auf Panel als auch auf der Advanced Runtime lizenzieren muss. In der Lieferfreigabe gibt es eine Auflistung und eine Tabelle für welche Funtionen/Optionen du eine Lizenzbenötigst. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109795525 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
21.05.2024 06:29 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (174) |
Neue Frage von stephan_rönicke33 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann geprüft werden, ob die v Logging Funktion aktiviert ist? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf