21.07.2024 18:01 | |
Beigetreten: 30.04.2023 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen, 16# Zeichenfolge in der Wochenschaltuhr entfernen durch die Modifikation der render Datei ist bekannt. Bis Version 8.3 mit LWE 1.1. Bis ich eine Logo! 8.4 bekommen habe. Update LCS und LWE auf Version 1.2. Hier gibt nach Upload auf die SD Karte keinen Ordner mehr, der Webroot heißt, sondern nur eine verschlüsselte Datei mit dem gleichen Namen. Diese Datei kann nicht mit einem Texteditor geändert werden. Ich hatte versuchsweise mal die Datei gegen den Webroot Ordner ersetzt, aber das funktioniert leider nicht. Daher meine Frage: Wie entferne ich bei der neusten Logo Version 8.4 nun die Zeichenfolge 16# in der Jahresschaltuhr ? Mein Gerät: LOGO! 24 CE, 6ED1052-1CC08-0BA2, geliefert am 11.07.2024. Grüße, Dominik ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/22/2024 12:34:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.07.2024 13:31 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1006 Bewertung:
|
Hello sevach, This is the german part of the Forum. Please try to discuss your question in german language here. Posting in the designated language will help you to get more response. This is the translation of your answer:
Best Regards, Wit_Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf