19.10.2020 08:36 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (4) |
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. "die Projektdatei "\Flash\Simatic\pdata.fwc" konnte nicht geladen werden. Wenn nun die Betriebsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird, läuft es normal hoch - dass Projekt wird geladen und es erscheint keine Fehlermeldung. Das Problem scheint insbesondere dann aufzutreten, wenn das Panel übers Wochenende oder über Nacht abgeschaltet war. Für einen Tip zur Lösung des Problems wäre ich dankbar. Gruß Asch ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/19/2020 13:00:42Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: asch am: 10/19/2020 14:50:46Zuletzt bearbeitet von: asch am: 10/19/2020 14:52:23 |
|
05.01.2022 10:41 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 14215 Bewertung: (1775)
|
Hallo afre Ich würde hier einmal ein Rücksetzen auf Werkseinstellung bei dem Panel machen und das neueste Verfügbare Image/TIA Version verwenden und neu bespielen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
08.08.2024 06:49 | |
Beigetreten: 06.04.2022 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hier nochmals der Screenshot. Dannach ganz normal das Panel einspielen. |
Folgen Sie uns auf