23.08.2024 10:32 | |
Beigetreten: 11.08.2022 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, wie genau kann ich den Datensatznamen auslesen und dann in einem string abspeichern? TiAV17, MTP1500 comfort panel. Vielen Dank! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/23/2024 10:55:44Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.09.2024 13:44 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 14538 Bewertung: (1813)
|
Hallo RoboEmre Welchen Datensatznamen genau? den der aktuell im PaCo Control angewählt ist oder der zuletzt an die Steuerung übertragen wurde? Den Aktuell ausgewählten kann man als Variable verschalten, jedoch gibt es die Funktion erst ab TIA Portal V18 oder neuer, vorher ging das noch nicht. Den letzen Datensatz der geladen wurde muss man sich merken, entweder über die SPS oder im HMI indem man beim Laden die aktuell angewählte Nummer abspeichert in eine Hilfsvariable Macht aber alles erst ab V18 richtig Sinn, vorher muss man Bastellösungen machen, wie z.B: den Datensatznamen/Nummer mit in den Datensatz reinnehmen und manuell pflegen (also keine wirkliche Lösung) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf