22.10.2010 17:35 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (2) |
Schau mahl diese Lösung an . Dort wird die Zeit bei Reset in einem Datenbaustein Remanent gespeichert. Auch wenn die SPS aus ist bleibt die Zeit gespeichert und kann beim einschalten mit der Aktuellen Zeit verglichen werden. DateianhangProjektLZ Timer.zip (215 Downloads) |
10.11.2010 11:14 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Problem ist aber, dass die Uhr selbst nach ca. 2 Wochen Netz-Aus nicht mehr läuft und die SPS-Uhrzeit weg ist! |
Folgen Sie uns auf