13.05.2008 14:36 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe das folgende Problem mit einer SIMOTION D435. Wenn die SIMOTION anläuft (z.B. nach PowerOn), erhalte ich den folgenden Fehler und die CPU geht sofort wieder in STOP: [code] Details zum Ereignis: 6 von 200 : 09:15:18:516 09.05.08 Ereignis-ID: 16# F360:BF84 Zusatzinfo 4 / 5: 16# 00 00 Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 0000 0000 0141 Fehler beim Lesen einer System- oder I/O-Variablen Fehler 11313 BackgroundTask, main, Zeile 138 (ob_main): System- oder I/O-Variable lesen fehlgeschlagen Call-Stack: kommendes Ereignis [/code] Ein nochmaliges, manuelles Umschalten in START lässt den Fehler nicht wieder auftreten. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Ich verwende nur die onboard IOs. In der Anlage der Log des Diagnosepuffers. DateianhangGerätediagnose_Einschalten.zip (263 Downloads) |
16.05.2008 13:14 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Vielen Dank, so geht es. |
24.01.2011 16:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Das hat wirklich auf Anhieb funktioniert! Danke!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf