12.10.2006 19:30 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, hast Du nochmal versucht das Image auf das OP77A zu übertragen? ZAK |
24.10.2006 18:00 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, hast Du es schon mal mit Prosave (standalone probiert)? - Verbindungunter "Allgemeines"und Pfad unter "image" unter OS-update auswählen - Urladen anwählen und OS-Update anwählen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Falls das nicht hilft, wirst Du wohl das Teil einschicken müssen..... nemo |
Zuletzt bearbeitet von: Nemo am: 24.10.2006 18:05 |
|
25.10.2006 16:28 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
ach, so....bin davon ausgegegangen, dass Du schon so ein Kabel einsetzt (wie im FAQ genannt).... Danke für die Rückmeldung [:D] |
Folgen Sie uns auf