26.08.2011 08:17 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, ich glaube da kann Dir keiner so schnell weiterhelfen. Den Fehler hatte ich selber noch nicht, kann ja noch kommen. Der Fehler ist wirklich bzw. überhaupt nicht beschrieben. Ich denke das beste ist du wendest dich an die technische Hotline, solche Fehler sollten dort ja bekannt sein und man verschenkt keine zeit um selber ewig nach der Ursache zu suchen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38716036 MfG |
Folgen Sie uns auf