13.07.2020 10:02 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 262 Bewertung: (12) |
Nur mal interessehalber: Warum müssen die daten der F-CPU sofort verfügbar sein? Was ist das kernproblem? Man kann ja ein "Run" bit von der F-CPU an die Simo senden, das abgefragt werden kann, bevor die anderen 12Byte dann in der Task verdaut werden. Oder? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/13/2020 10:27:10Neue Überschrift nach Splitten Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
Folgen Sie uns auf