10.01.2007 13:15 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mein Wohnhaus weitestgehend mit einer S7-312 automatisiert. Zur zentralen Steuerung habe ich über eine MPI Schnittstelle ein TP170B angeschlossen. Mein Problem ist folgendes: Ich würde gerne auf dem TP anzeigen lassen, wer am aktuellen Tag (oder im aktuellen Monat)Geburtstag hat. Wie kann ich diese Herausforderung am besten lösen? (Vielleicht über den Weckalarm???) Gruß miele007 |
10.01.2007 14:09 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, wenn Du WinCC flexible hast, kannst Du unter "Geräteeinstellung > Aufgabenplaner" Dein Geburtsdatum eintragen. Bei ProTool kannst Du einen "Wecker" verwenden. Oder Du speicherst Name/Geburtstag in einem DB und führst jeden Tag einen Datumsvergleich mit dem CPU-Datum durch... nemo |
10.01.2007 14:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich arbeite mit ProTool, gibts da keinen Aufgabenplaner? Gruß miele007 |
10.01.2007 15:22 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, den gibts da leider nicht, da kannst Du aber einen Wecker nehmen...=> auf jährlich einstellen nemo |
11.01.2007 11:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Nochmals Danke für Deine Hilfe, aber wie geht denn das genau mit dem Wecker. Muß ich in dem OB35 dann ein FB anlegen, der dann in seinemInstanz-DB das aktuelle mit dem eingetragenen Geburtsdatum vergleicht? Gruß miele |
11.01.2007 11:24 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, ich meinte nicht den Weckalarm in Deiner Steuerung sondern den Editor "Wecker" in protool. nemo |
11.01.2007 12:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
OK, jetzt hab ich's verstanden. Danke für Deine schnelle und kompetente Hilfe, Gruß miele |
11.01.2007 12:41 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
gern geschehen [:D] |
Folgen Sie uns auf