25.06.2021 18:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 34185 Bewertung: (4260)
|
Ja, stimmt, es geht ja um UInt. Kannst du mal dein Programm in gezippter Form hochladen? |
25.06.2021 20:44 | |
Beigetreten: 01.05.2021 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Ich habe da wenig Hoffnung die internen Registerwerte auf ganze Wattzahlen um zu stellen. Bis jetzt zumindest noch nirgends etwas finden können. Und über den Support was zu erfahren halte ich gerade so schnell nicht für erfolgreich da, sie noch an ein paar andere Probleme zu beheben haben um sich solchen Dingen am "noch" neuen WR zu widmen. Obwohl der WR ansich schon super ist und die Standardaufgaben mit Speicher etc. super managt. Ich denke dass der zur Verfügung gestellte Scalierfaktor eigentlich dazu verwendet werden kann. Aber um das zu können muss die LOGO erst mal den Wert richtig rein lesen. Anbei mal mein Programm (Teil ) nur zum Einlesen und kontrollieren ob es funktioniert. Danke mal K.Ho. DateianhangProjectLogo210625.zip (315 Downloads) |
25.06.2021 20:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 34185 Bewertung: (4260)
|
Ich hätte erwartet, dass deine Datei meinen Vorschlag enthält. Falsche Erwartung. |
25.06.2021 21:34 | |
Beigetreten: 01.05.2021 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Also hier nochmals als Programmergänzung ganz unten, so wie ich es laut Deinem Vorschlag verstanden habe. Habe die gleichen Registerwerte zusätzlich zu den verwendeten VW`s neu zugeordnet, damit sie nur in dem neuen Programmteil verwendet sind. Nachfolgend ein Bildschirmprint in der die aktuellen Froniuswerte und meine und deine Ergebnisse ersichtlich sind. Es geht um die DCLeistungsangaben PV 1 und PV2 Vielen Dank nochmals für Deine Bemühungen
DateianhangProjectLogo210625-2.zip (305 Downloads) |
Folgen Sie uns auf