12.12.2022 12:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 1432 Bewertung: (146)
|
Häufig erreicht uns die Frage, ob im TIA Portal > V17 weiterhin WinCC Advanced eingesetzt werden kann. Ursache für diese Frage ist folgende Formulierung in der Lieferfreigabe von WinCC V18:
Um dies korrekt einordnen zu können ist es wichtig, den Unterschied zwischen Runtime und Engineering/Entwicklungsumgebung zu beachten. Das Zielsystem, auf welches das Projekt geladen wird ist <= V17. Hierfür wird eine passende V17 Runtime-Lizenz benötigt. Im TIA Portal > V17 kann weiterhin ein WinCC Runtime Advanced Projekt erstellt werden. Um dies zu tun wird auch eine WinCC Advanced > V17 Enticklungslizenz benötigt. Bei der Projektierung wird jedoch eingestellt, dass das Zielsystem einer V17 Runtime entspricht. Es können mit einer TIA Portal >= V17 Installation sogar noch ältere Runtime Systeme geladen werden, ohne dass dort die aktuellste Software installiert sein muss. Beim Gerätetausch oder hinzufügen des Gerätes kann im Drop-Down Menü die richtige Runtime Version gewählt werden. Hinweis Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 02/26/2024 09:08:07Version angepasst |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf