02.05.2021 07:54 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für Eure Hilfe. Hier noch meine Lösung für alle die mal auf das gleiche Problem stossen. Weil es manchmal sehr schwierig ist herauszufinden wo das Problem ist: Port, Modbus ID, Adresse, Firewall etc. War mir das Tool ModbusSan32/64 von https://www.win-tech.com/index.htm zum Lesen/Analyse sehr hilfreich. Leider als freeware nur 3 Minuten aktiv. Aber zur Analyse sollte dies reichen. Einstellungen in Logo: Port ist bei SolarEdge SE10K default auf 1502. Die Logo! 8.3 kann auf diesen Port zugreifen über Modbus TCP/IP Einh.-ID 2. Folgende Adressen lese ich von SolarEdge: 40084 PV Leistung in W aktuell Scale Factors. As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value). For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF” Value = “Value” * 10^ Value_SF for example: For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71 For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 207100 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf