17.03.2013 18:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte das OP77B (6AV6641-0CA01-0AX0) in ein Step 7 Projekt über Profibus DB an eine S7-300 CPU anbinden. Allerdings finde ich das Panel nicht in der Bibliothek der Hardwarekonfiguration. Weiß jemand ob es überhaupt möglich ist oder ob ich die zugehörige GSD-Datei noch integrieren muss? Finde die GSD leider auch nicht im www.
Danke Jako_jk |
Zuletzt bearbeitet von: Jako_jk am: 18.03.2013 12:28 |
|
18.03.2013 15:35 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo Jako_jk, Ja das ist möglich. Du brauchst das Panel nicht über eine GSD Datei an den Profibus anbinden. Zum Anlegen derSteuerungsverbindung siehe Handbuch Kapitel 8.1.3.2. WinCC WinCC Comfort/Advanced V11.0 SP2 Tweety |
Folgen Sie uns auf