(4)| 03.02.2009 19:08 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
>Falls es tasächlich eine Syncronmaschine ist fällt die Vektorregelung ja eh flach. Warum ? http://de.wikipedia.org/wiki/Vektorregelung Benutze doch die Regelung mit SLVC. |
| 03.02.2009 19:17 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Eben, woher willst du das wissen? Hast du das Typenschild gelesen? |
| 03.02.2009 19:50 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hach, was ich hier ernsthaft vermisse ist der ROTFL - Smiley |
| 03.02.2009 20:05 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi >Wie erklärst du dir, dass die Maschine einfach anläuft wenn >man sie ans Netz hängt? Eine Synchronmaschine muss >doch erst Synchronisiert werden, und dass sie asynchron >anläuft und >sich dann synchronisiert kann ich mir bei >diesem kleinen Model nicht vorstellen?! Eine weitere Möglichkeit ist die zusätzliche Installation eines Kurzschlusskäfigs im Läufer, sodass der Motor als Asynchronmotor anlaufen kann. Sie können bis zur Überschreitung des Kippmomentes führen und bewirken ein ungleichmäßiges Drehmoment. Sie werden mit Kurzschlusswindungen (Kurzschlusskäfig oder Dämpferwicklungen um die Läuferpole) vermieden. Sende doch mal ein Foto des Typenschildes. Mach doch mal den "ultimativen" Test. f/U - Regelung --> z.b. 50 Hz. --> Reele Drehzahl des Motors messen. Ohne Vorabige Abklärung des Motortyps kann dir hier wenig geholfen werden. |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 03.02.2009 20:07 |
|
| 03.02.2009 20:21 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Das ist eine gute Idee!
Synchronmotore mit asynchroner Hilfswicklung sind aber relativ rar, da ein Hauptvorteil der Synchronmaschine, der hohe Moment bei Synchrondrehzahl, dadurch spürbar verringert wird. daher ist (war?) diese Antriebsart hauptsächlich im unteren Wattbereich zu finden, z.B. bei Schaltuhren, Plattenspielerantrieben u.ä. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 03.02.2009 20:45 |
|
| 03.02.2009 20:48 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf