(0)| 17.12.2021 15:24 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Wir möchten hier auf folgende Frage näher eingehen: Inwieweit kann ein bestehendes Programm einer S7-1500 auf einem S7-1500 Software Controller betrieben werden, bzw. welche Besonderheiten gibt es? Lösungsvorschlag: Der SIMATIC S7-1500 Software Controller ist code-kompatibel zur SIMATIC S7-1500. Dies schließt das fehlersichere Programm und technologische Funktionen mit ein. Die erweiterten Technologie Funktionen eines S7-1500 T bzw. TF Controllers stehen allerdings nur im Zusammenhang mit dem ET200 SP Open Controller zur Verfügung. Eine redundante oder hochverfügbare Steuerung kann mit dem Software Controller nicht realisiert werden. Zum Betrieb des SIMATIC S7-1500 Software Controller wird ein vom System unterstützter SIMATIC IPC benötigt. Informationen über die unterstützten SIMATIC IPC`s, finden Sie in der aktuellen Lieferfreigabe Zur Realisierung eines fehlersicheren SIMATIC S7-1500 Software Controller muss der SIMATIC IPC zwingend mit einem NVRAM ausgestattet sein. Die remanenten Daten des SIMATIC S7-1500 Software Controller können entweder im verfügbaren NVRAM, der in Abhängigkeit des gewählten IPCs bis zu 183 KByte groß sein kann, oder auf den Massendatenspeicher des IPCs gespeichert werden. Sofern die remanenten Daten im NVRAM abgelegt sind, ist die Remanenz auch bei einem Windows Blue-Screen und ohne zusätzlich USV garantiert. Bei der Verwendung des Massendatenspeicher werden die remanenten Daten nur beim ordnungsgemäßen Herunterfahren des Systems geschrieben. Ein Windows Blue-Screen wird dabei nicht mit abgedeckt. Zum Sicherstellen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens bei einem Ausfall der Netzspannung sollte der SIMATIC IPC mit einer zusätzlich USV ausgestattet werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf