(0)| 14.12.2021 12:26 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Unsere SIMATIC IPC, einschließlich des Nanobox PC, sind mit langzeit verfügbaren Windows-Betriebssystemen ausgestattet. Da eine derartige Variante derzeit nicht für Windows 11 verfügbar ist, sind unsere IPC heute ausschließlich mit den langzeit verfügbaren Varianten von Windows 10 erhältlich. Beim SIMATIC IPC227G ist dies Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64Bit, MUI. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf