(0)| 16.02.2022 12:24 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Die vorhandenen Zertifikate der Siemens Geräte können im Siemens Industry Online Support (SIOS) angezeigt bzw. heruntergeladen werden. Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie man die vorhandenen Zertifikate eines SIMATIC Field PG M6 im SIOS findet. Im Punkt „Produkt“ kann nach der allgemeinen Artikelnummer des Gerätes gesucht werden. Bei Eingabe der ersten Zeichen der Artikelnummer öffnet sich eine Suchliste. In dieser kann die allgemeine Artikelnummer des gesuchten Gerätes ausgewählt werden (z.B. „6ES7718-.....-0...“).
Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf