(0)| 18.05.2022 09:18 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Es ist möglich SIMATIC IPC 477E/427E ohne Hardwareerweiterung um eine (beim SIMATIC IPC 477E) bzw. bis zu zwei (beim SIMATIC IPC 427E) PCIe Schnittstellen zu erweitern. Durch diese Erweiterung können im Nachgang PCIe Karten gesteckt werden und das Spektrum des SIMATIC IPC erweitert werden. Hierzu haben wir Informationen in einem separaten Beitrag hier im Forum erstellt. Die Regionalen SIMATIC PG IPC Repair Center bieten diesen Service an und erstellen entsprechende Angebote. Hinweis: Die in dem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2022) Viele Grüße SIMATIC-PC-Based-FB-GER (FJ) |
Folgen Sie uns auf