(0)| 30.06.2022 13:49 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Welcher VNC-Server sollte für einen SIMATIC IPC verwendet werden? Auf einen SIMATIC IPC wird mit der Installation einer WinCC Runtime Advanced standardmäßig der SmartServer mitinstalliert. Wird auf einem SIMATIC IPC ein VNC-Server eines Fremdherstellers parallel zum Siemens SmartServer benutzt, ist es schwer vorherzusagen auf welchen der beiden VNC-Servern sich der SmartClient verbindet. Denn im Grunde genommen ist der SmartServer auch ein VNC-Server. Vermutlich wird auf den VNC-Server zugegriffen, der sich zuerst auf die Clientanfrage zurückmeldet. Sicher gesagt werden kann das jedoch nicht. VNC Server von Fremdherstellern wie z.B. der Real-VNC Server sind nicht im Lieferumfang der SIMATIC IPC's enthalten. Wenn z.B. der Real-VNC Server statt dem Smart Server genutzt werden soll, muss dafür eine entsprechende Lizenz gekauft werden und der SmartServer deaktiviert werden. Bei Benutzung des SmartServers auf der WinCC RT Advanced, sollte ein entsprechender VNC Server wie z.B. der Real-VNC Server vorher deinstalliert werden. Die SmartServer Lizenz ist bereits ab der WinCC RT Advanced Version V14 SP1 enthalten. Weiterführende Informationen: Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 06/30/2022 14:05:37Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2022 09:35:44Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf