(0)| 12.05.2022 16:35 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Meist steckt in ODK Applikationen für den S7-1500 Softwarecontroller viel Zeit und Arbeit. Soll nun ein vorhandener Controller auf die aktuelle Firmware hochgerüstet werden oder ein neuer Softwarecontroller angeschafft werden, so stellt sich natürlich die Frage, ob die vorhandenen Applikationen weiterverwendet werden können. Hierbei kommt es darauf an, welcher Aspekt betrachtet werden soll. Wir unterscheiden dabei zwischen Runtime (Laufzeitumgebung), also dem Ausführen der fertigen Applikation und Engineering (Entwicklung), also der Pflege und Weiterentwicklung der Applikation. Für die Laufzeitumgebung gilt: Für die Entwicklung gilt: Um die ODK Version V2.5 nutzen zu können, benötigen Sie eine passende Lizenz. Vorhandene Lizenzen lassen sich nicht hochrüsten und müssen neu erworben werden. Eine Parallel-Installation von mehreren ODK Versionen ist möglich. Hier die Bestellnummern für ODK V2.5: OSD: 6ES7 806-2CD03-0YG0 Die funktionalen Neuerungen der verschiedenen Versionen kann hier nachgelesen werden: ODK V2.0 Hinweis Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 05/12/2023 12:34:45Link zu ODK V2.5 SP3 hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf