(0)| 26.08.2022 13:09 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Für die Installation des SIMATIC Software-Controllers auf dem SIMATIC IPC gibt es bestimmte Systemvoraussetzungen die im Handbuch beschrieben sind. Um bei einem freigegebenen IPC den Software-Controller installieren und betreiben zu können ist zu beachten, dass der Software-Controller auf bestimmten IPC‘s im Boot-Modus UEFI installiert und betrieben werden kann und auf anderen Geräten der Boot-Modus auf Legacy eingestellt sein muss. Welcher IPC welche Bootmethode unterstützt findet man unter den Referenzinformationen bei dem jeweiligen IPC. In diesem Kapitel können auch der benötigte Hardwarestand, die Biosversion und unterstütze Betriebssysteme nachgeschlagen werden. Bei den IPC, welche UEFI-Boot unterstützen werden in diesem Kapitel ebenfalls die Bios-Einstellungen angegeben. Die BIOS-Einstellungen im IPC für den Legacy-Boot sind gemäß den Systemvoraussetzungen vorzunehmen. Zu beachten ist die Vorbereitung der Installation des Betriebssystems im Legacy-Modus. Die Voraussetzungen zur Installation gelten jedoch wieder für beide Boot-Modi und sind zu beachten, um die anschließende Installation erfolgreich durchführen zu können. Achtung: Bevor bei einem IPC der Boot-Modus geändert wird, müssen alle Lizenzen und Dateien auf einem anderen Datenträger übertragen werden, da bei einer Neuinstallation des Betriebssystems alles gelöscht wird. Um einen Rechner von UEFI-Boot auf Legacy-Boot umzustellen, ist es erforderlich im BIOS den Boot von USB zu erlauben. In das Boot-Menü bzw. Bios gelangt man während des Startens mit den Tasten ESC bzw. F2. Nach Installation des Betriebssystems wird empfohlen, den Boot von USB wieder zu deaktivieren. Danach wird mit dem mitgelieferten USB-Stick der IPC im benötigen Modus (UEFI oder Legacy) gebootet. Die entsprechende Auswahl dazu findet man im Boot-Menü. Die Hinweismeldung, ob tatsächlich Legacy Boot verwendet werden soll, kann einfach quittiert werden. Das Betriebssystem wird entsprechend dem Boot-Modus des USB-Stick installiert. Bei dem Auswahl-Menü ist "System Laufwerk komplett wiederherstellen" und "Windows mit zusätzlichen Komponenten" auszuwählen. Anschließend ist es erforderlich Windows zweimal neu zu starten, bevor der Software-Controller installiert werden kann. Dazu muss zwingend ein Neustart im Windows gewählt werden, weil bei einem einfachen Herunterfahren nicht alle Updates installiert werden. Die aktuelle Version des Software-Controller zum Herunterladen findet man auf den Siemens Support Seiten. Sofern alle oben beschriebenen Schritte beachtet wurden, kann nun der Software-Controller installiert werden. Nach erfolgreicher Installation wird der Software-Controller über die Ethernet-Schnittstelle erstmals geladen, die im TIA-Projekt als PC-Station (siehe Bild 1) zugeordnet, und im Windows des IPC bekannt ist. Beim ersten Download ist darauf zu achten, dass nicht nur die CPU sondern der IPC als gesamtes Modul markiert ist (siehe Bild 2) und vom TIA dann der Download angestoßen wird (siehe Bild 3). Fehlersichere Software-Controller benötigen bei den IPC's mit Legacy-Modus immer einen NV-RAM. Das ist bei der Konfiguration zur Bestellung des IPC zwingend zu beachten. Im TIA Portal ist eine zusätzliche Projektierung diesbezüglich nicht erforderlich. Weitere Informationen in der Betriebsanleitung:
Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/15/2022 09:09:37Textformatierung optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf