(0)| 08.05.2023 11:46 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Uns erreicht immer wieder die Frage, wo weitere technische Daten der Prozessoren nachgelesen werden können, die in unseren IPCs verbaut sind. INTEL bietet eine umfangreiche Datenbank mit den technischen Daten der aktuellen, wie auch älterer Prozessoren. https://ark.intel.com (externer Link) Unter diesem Link finden sie die Startseite der Datenbank. Hier können Sie über die Produktsuche die technischen Daten der Prozessoren finden, sowie die Daten verschiedener Prozessoren miteinander vergleichen. Bitte beachten Sie hierbei, dass nicht zwingend alle Prozessoreigenschaften für unsere IPCs relevant und implementiert sind. Welche Eigenschaften / Ausstattungen der Prozessoren implementiert sind, können sie dem entsprechenden Gerätehandbuch entnehmen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf