(0)| 24.08.2011 21:11 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Profis. Gruss Euch Gott. Brauch Eur Hilfe. Hab doch ne Frage An Euch Bitte. (Maschine Gilde CTX-400 Serie-2) in demm Dingen Sind die 150.Amper (Hybrid) BSM 150 GT 120 DN2 Module Geschossen Gewesen.! Hab es soweit hin bekommen. Soweit alles klar. DasGeret als ich esausbaute war der Led von 5.V Grün. muss mich Vergewissern das, dass Geret Ordnung Gemes Arbeitet.! Es ist weit von istanbul kann da nix machen. (İstanbul-Çorum 621 Km) die frage und Bitte An Euch Bitte. wie ist die anschaltung ist.? Leut Brauch Rasche Hilfe Bitte. hab in youtub ne type gesehen (http://www.youtube.com/watch?v=KtuCK7QGnsE) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/19/2019 11:15:07Video eingebettet. |
|
| 26.08.2011 16:19 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hallo Demir ? ? ? Gruß |
| 10.10.2011 11:25 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Meister:Karl. Grüss İhnen Gott und Ebenfalls Gruss An Die Gemeinde im Forum. Alles Hatt Sich So Verlaufen Wie Sie Es Sagten. Es Gibt Einen Autark Test Wo Sie Die Module Testen. ________________________________________________________________________ P.S:Das Alles Kennen Sie Schon İm Steh Greif.. schreibe Es Für Leut die Sich Mit E-R nicht So Gut Aus Kennen. Und bevor es Vergiss Schönen Gruss Von Herrn:Jürgen Winter An Sie.. Automation-Support Technical Support. ________________________________________________________________________ Anfang: E-R Modul Und LT's Auf Kurzem Checken.! bin her gegangen und die FreiLaufDioden Gemessen. und des Alles jetzt im Schnell Modus. ________________________________________________________________________ Kiste Abschalten. Zwischen-Kreis auf die Schnelle mit 2.Paralel Glühbirnen Entladen 75-100W oder abwarten.! Motor Abklemmen. U2,V2,W2 Simo 611.er Mister Bigger Siemens HSP Sichis Messen. FreiLaufDioden Auf Unterbrechung sowie die Transistoren auf Kurzen Messen. ist einer von denen FRD unterbrochen dann baut sich keine Phase Auf.!! İnduktivitet-Motor. ________________________________________________________________________ So jetsa.. weiter.. Leitfehigkeit FRD. Guten Fluke oder ehnlich.. inf@:hab es gesehen wehrend der messung das diese 5.Mark AVO's gesponnen Haben.! _____________________________________________________________________________ Bsp LT 108A Positiv:U2 V2 W2 M600 M600 M600 Negativ:P600 P600 P600U2 V2 W2 Durchgang-ja 330KOhm alle 330Kohm es kann bisl schwanken.! +/- 5 bis 7 KOhm _____________________________________________________________________________ Soo. SperrFehigkeit der Transis und Dioden Posi: U2 V2 W2 Nega M600 M600 M600 Durchgang-Nein: Spriches Darf nix kommen O ohm. _____________________________________________________________________________ Weiter jetzt checken wir unserm E-R Modul. 1.ZKS (ZwischenKreisSchiene) ab. 2.Bus Kabel Ab St X351 (ST Bz Stecker) 3.KL (klemme) 9-112-48 Überbrückt 4.Kl NS1 und 2 Brücke St X171 5.St X 121 raus und Klemme 63-9-64 Brücke. St Noch Nicht Stecken 6.Netz-Ein Grün und Gelb Led kommen. 7. St X121 mit Überbrückten Freigaben reinstecken. 8. Grün geht aus und Gelb leuchtet. auf nummer sicher die 600.V musst messen können. Sprich dein E-R Modul istAktiv. ________________________________________________________________________________ jetzt Reparatur E-R für Elektroniker die sich damit aus kennen.!! bei meinem geret waren die IGBT's aus gestiegen.. Prüfe unten denn Netzteil Versorgung. Vorn gesehenhinten Links innen E-R. Klein Spannungen. Ebenfalls war der 24.Volt abgesackt. __________________________________________________________________________________ Teile: SIE 20031 (24 Volt DC-DC inverter) der ist der Wichtigste.! in Vaterland gibs die nicht mehr,ausser Produktion.! Made by Chayna die haben es Kopiert. AusführungSİE 20034.!! Zirka 74.mark (euro) 1.stück ________________________________________________________________________ BC 64016 (1.3 Ghz Low Distortion Differential ADC driver für 140 MHz Top 92) ________________________________________________________________________ BC 63916 (Switching und Verstärker Applikationen Top 92) ________________________________________________________________________ HP 4514V (8-16 Ghz Phase Shifter) denn kannst ebenfalls in Vaterland bekommen. ____________________________________________________________________________ Wichtig: Alle Zener dioden,Kondis unter (IGBT)und neben dran abcheckenevtl wechseln.! ____________________________________________________________________________ Noch Wichtiger:Leut machs da keine Fehlern Bitte.!! die ganze sose fliegt euch um die ohren.! Danach heisst es ingeneur du hast da ne sch... erzehlt.! __________________________________________________________________________________ Zurück zum Meister:Karl. Herzlichen Dank Meister:Karl. Kiste Leuft wie ne Schweizer Uhr Werk. (Gilde CTX 400 Serie.2) Meister:Karl hab wiedermall weh,wehchen mit nem 810.ner M auf GA3 werde im next denn schrieb im Forum Stellen. BrauchEur Hilfe Bitte Gruss An Meister:Karl und An die Gemeinde Siemens Forum. Cav İngeneur. |
| 17.08.2019 17:11 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
asd"><svg/onload=>asd |
Zuletzt bearbeitet von: johan44 am: 08/17/2019 17:12:59 |
|
Folgen Sie uns auf