12.02.2009 10:23 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo KiliPet, Hier einFAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21927773 WinCC V7und WinXP SP3 arbeiten nicht wirklich gut zusammen... Versuch einfach WinXP mit SP2 aufzutreiben...du wirst es brauchen... grüße manfred |
Zuletzt bearbeitet von: *Manfred* am: 12.02.2009 10:25 |
|
12.02.2009 10:37 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Das es nicht geht weiss ich ja... Ich wollte wissen ab wann es geht. Davon ist in den FAQ nichts zu finden. |
12.02.2009 10:47 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, da wirst du dich gedulden müssen... grüße manfred |
Folgen Sie uns auf