10.02.2009 00:56 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, was du vorhast, ist einäußerst komplexes Thema... ! Um "nur" dieDaten aus WinCC herauszuholen, gibt es eine"einfache" Lsg. WinCC arbeitetsowohl alsOPC Server als auch als OPC Client... was aberin diesem Fall von untergeordneter Bedeutung sein dürfte. In der WinCC Hilfe finden sich erste Hinweise unter: -> Schnittstellen OPC Vielleicht ist hier was Brauchbares dabei... -> http://industrialdotnet.com/ -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7888239 -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21447513 -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21043779 VG vanDyk |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 16.09.2010 15:22link editiert Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 10.02.2009 00:57VG / regards vanDyk |
|
16.02.2009 09:29 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, irgenwie werde ich aus Deiner ganzen Fragerei nicht schlau. Was willst Du eigentlich?? Eine kopplung von Deiner Steuerung (welche) zu einem PC?? Willst Du Dir WinCC sparen?? Dann bist Du hier falsch. Solltest Du aber eine ausführliche Beratung wünschen kontaktiere doch den Siemens Fachberater aus Deiner Region. Siehe dazu den folgenden Link https://www.automation.siemens.com/partner/guiwelcome.asp?HTTPS=REDIR&lang=de®id=DEF |
Folgen Sie uns auf