28.04.2021 09:09 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, bin auch neu in dem Thema, hab ein Projekt übernommen wo awsSinn macht. Dazu habe ich die 8.3 eingerichtet und mit aws verbunden, testweise hab ich minütlich Werte hochgeladen über den iot - Service, ist ein ziemlicher Hack, da ich die JSON- Daten erst auseinandernehmen muss um sie dann in die Spalten zu schreiben. [snip] Das Problem ist aber auch ein anderes: ich hab die Daten jetzt glücklich in einer noSQL Datenbank dynamoDB, aber um sie innerhalb von AWS dann in nette Schaubilder zu bekommen müssen diese Daten dann erst in andere Service transferiert werden, da diese nicht direkt darauf zugreifen können, deshalb hab ich das erstmals nach hinten geschoben, vielleicht hat da jemand Erfahrung? [snip] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/28/2021 12:02:53Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/28/2021 12:03:44Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
28.04.2021 12:00 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von Andy1900 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Weboberfläche reagiert sehr langsam gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf