13.02.2009 08:47 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 09.07.2025 Beiträge: 497 Bewertung:
|
Hallo Djnomis@SPS, hab momentan auch so ein Problem. Mit WinCC V7 Deltaladen funktioniert, aber Gesamtladen bricht ab, da die RT des Servers sichnicht einwandfrei beenden lässt! Hast Du in der Simatic-Shell (Windows Explorer)den Terminalbus richtig eingetragen? Siehst Du von der ES die OS und umgekehrt? |
Viele Grüße |
|
19.02.2009 11:54 | |
Beigetreten: 22.10.2008 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 59 Bewertung:
|
Hi DJnomis@SPS, du hast weiter oben gefragt welches Tool da gemeint ist. Hier der Link zu den Tools: http://www.industry.siemens.de/wincc/wincc/html_00/index.asp?menu=3&cont=3_11 Das Tool "WinCC Backupdatenbanken Attachen / Detachen " müsste gemeint sein. Du kannst das ganze natürlich auch händisch im SQL-Manager machen aber das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. MfG Amno |
Zuletzt bearbeitet von: Amno am: 19.02.2009 11:56 |
|
Folgen Sie uns auf