19.04.2012 17:03 | |
Beiträge: 72 Bewertung:
|
Hallo Kampi Also bei mir funktioniert es. Sub OnClick(ByVal Item) If Layers(2).Visible Then Layers(2).Visible = vbFalse Else Layers(2).Visible = vbTrue End If End Sub In der Beilage findest du ein PDL mit der gewünschten Funktionalität. (WinCC V7.0 SP3) Ich weiss natürlich nicht, wie deine Bilder aufgebaut sind. Ist die Taste im selben Bild wie die Ebene, die geschaltet werden muss? Gruss Stander DateianhangBild1.zip (317 Downloads) |
19.05.2021 12:52 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_7037093 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wincc Professional RT: Ebene in Runtime umschalten gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf