28.03.2021 20:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Es ist mal wieder soweit: Der ASU kann keine Verbindung zum Server herstellen. Und die Seite: https://www.siemens.com/industry/TIAPortalUpdates/ ist erreichbar, die XML-Datei wird angezeigt. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/28/2021 20:54:18 |
|
08.06.2021 14:16 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
Hallo zusammen, auch hier ein kurzes Update. Ältere Betriebssysteme können oft auch nicht mit der neuen Verschlüsselung umgehen. Hierfür hat Microsoft ein Update herausgebracht: Update to enable TLS 1.1 and TLS 1.2 as default secure protocols in WinHTTP in Windows Das Update kann hier heruntergeladen werden: Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
Folgen Sie uns auf