08.06.2021 20:15 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 157 Bewertung:
|
wie hast du das im Programm gemacht. |
08.06.2021 20:23 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 157 Bewertung:
|
Eine unsichtbare Taste mit der Eigenschaft zum Bildwechsel zum eigentlichem Startbild. Ich versuche es. |
08.06.2021 20:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35958 Bewertung:
|
Im Anhang das LOGO!-Programm und die Änderung im HMI Bildschoner-Bild als Screenshots. Im Habe für die Variable V0.0 verwendet, du musst ein freies Bit nehmen. DateianhangTest Bildschirmschoner.zip (298 Downloads) |
Folgen Sie uns auf