14.07.2021 16:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Beim Umstieg von STEP 7 V5.x auf STEP 7 (TIA Portal) haben sich einige Begriffe geändert. Um einen besseren Umgang mit dem TIA Portal zu ermöglichen, möchten wir einige Infos hier posten. Allgemeine Begriffe im TIA Portal Begriffe bei Variablen und Parametern Wenn es um Variablen, Funktionen und Funktionsbausteine geht, gibt es viele Begriffe, die immer wieder unterschiedlich oder sogar falsch benutzt werden. Die folgende Abbildung stellt diese Begriffe klar. zu 1 Variable Variablen werden durch einen Namen/Identifier bezeichnet und belegen eine Adresse im Speicher in der Steuerung. Variablen werden immer mit einem bestimmten Datentyp (Bool, Integer, usw.) definiert:
zu 2 Variablenwert Variablenwerte sind Werte, die in einer Variablen gespeichert sind (z.B. 15 als Wert einer Integer-Variablen) zu 3 Aktualparameter Aktualparameter sind Variablen, die an den Schnittstellen von Anweisungen, Funktionen und Funktionsbausteinen verschaltet sind. zu 4 Formalparameter (Übergabeparameter, Bausteinparameter) Formalparameter sind die Schnittstellenparameter von Anweisungen, Funktionen und Funktionsbausteinen (Input, Output, InOut und Ret_Val). Weitere Informationen mit Links unterlegt: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren? PLC-Migration zur S7-1500 mit STEP 7 (TIA Portal) Das Thema "Standardisierung Allgemein" mit vielen weiteren Infos ist hier im Forum enthalten. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf