01.03.2009 10:28 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, welche S7 -Version und welche WinCCflexible -Version benutzt du? Es ist nicht jede S7- Version mit jeder WCCflex -Version möglich. Siehe die Kompatibilitätslisten: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=kompatibilit%C3%A4t+flexible&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=30563628&x=29&y=10 |
02.03.2009 10:04 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, kannst Du generell nicht flexible öffnen? kannst DuflexibleProjekte aus STEP 7 heraus nicht öffnen? Kannst Du flexible Projekte "Stand alone" nicht öffnen? Hattest Du "Probleme" während der Installation? Hattest Du zuvor schon mal flexible installiert? -> Clean up Tool -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28465761 Gruß |
02.03.2009 11:58 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, werde mal die Antworten direkt dahinter schreiben:
Ach ja, es kommt komischerweise immer eine Fehlermeldung. Und das trotz Vollinstallation. Gruß Skuhsk |
Zuletzt bearbeitet von: Skuhsk am: 02.03.2009 11:59 |
|
Folgen Sie uns auf