28.08.2021 10:24 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
Hallo wacki120 Am einfachsten ist auf der negativen Flanke des Schaltsignals mit einem RS-Glied und einer UND-Verknüpfung die Weiterleitung zu sperren. Entriegelt wird dann mit einer F-Taste. Eine automatische Endriegeling ist zu bewerkstelligen wenn man über den VM-Speicher die Eingabewerte Abgreift und daraus einen Impuls bei Werteänderung generiert. In dem anhängenden Beispiel wird die Freigabe erst erteilt wenn beide Zeiten geändert wurden. Aber das kann man sich ja anpassen ... Gruß Ella_68 P.S.: Willkommen im Forum !!! DateianhangEinmal-Uhr.zip (158 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/28/2021 10:48:28Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/28/2021 11:08:07Willkommen im Forum !!! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.08.2021 18:24 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
Gern geschehen, Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf