(0)| 02.09.2021 08:31 | |
|
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Guten Morgen SnakelifeDE, der PH2020 ist meines Wissens derzeit nur mit PCS7 9.1 freigeben. Es gibt noch keine Kompatibilität zu WinCC V7. Die PH-Migration von PH2014 auf PH2020 wird nicht unterstützt. Deshalb ist in einer Anlage mit einem PH-System eine Migration nach PCS 7 V9.1 nicht möglich: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780270/142614858251 Aus diesem Grund gibt es auch keine Upgrade Lizenzen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109795088/135670857611 Wenn du eine Hochrüstung planst, solltest du das mit der Fachberatung besprechen: Tel.: +49 911 895-7111 mailto:fachberatung.df.pd.de@siemens.com Gruß doubleS |
Folgen Sie uns auf