20.10.2021 10:54 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich bin auf die selbe Meldung gestoßen. Diese kommt immerwieder sporadisch: Installiert wurde auf einem Win 10 Rechner WinCC RT Advanced V16 mit Lizensen für 2048 Powertags und für das Logging: Die Installierte Software wurde direkt in der Mall beim Kauf heruntergeladen. Was kann man dagegen tun? Da die Anlage beim Kunden steht ist es auch nicht ganz einfach alle paar Tage etwas auszuprobieren. Danke schon mal. Grüße Jan ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/21/2021 06:21:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.10.2021 14:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 16290 Bewertung:
|
Hi Ich würde den neuesten ALM installieren. Mit den ALMs von den DVDs gibt es gerade im Zusammenhang mit neueren Win10 Builds immer mal wieder Schwierigkeiten: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/114358 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf