27.01.2022 12:38 | |
Beigetreten: 27.01.2022 Letzter Bes: 31.01.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein Programm in der Logo!Soft Comfort 8.2 geschrieben das einen Motor zwischen zwei Endlagen hin- und herfahren läßt. Bei jedem Zyklus muss eine Pause eingehalten werden. Folgende Logo kann dafür verwendet werden.
Am liebsten wäre mir eine 24 oder 12 Volt Variante. Leider kann ich kann ich bei keinem Händler (Farnell, RS Components, Conrad, Reichelt, Amazon) eine entsprechende Logo finden. Ich finde fast nur 0BA1. Gibt es die "höheren" nicht mehr? Oder weiß jemand wo ich noch 1 oder 2 Stk. kaufen könnte? Danke + VG Werner PS: ich hab mal meinen Schaltplan angehängt. Kann ich das irgenwie vielleicht auch mit einer 0BA1 hinbekommen? DateianhangMotor Links-Rechts.zip (241 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: homebrew1 am: 01/27/2022 13:01:40 |
|
27.01.2022 14:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Die aktuelle LOGO! 8.3 ist die vierte Generation der 0BA8 LOGO!s und ist damit der Nachfolger FS4-LOGO!s. Trenne dich davon, dass die letzten vier Zeichen der Bestellnummern die Serie angeben. Die aktuellen Bestellnummern sind die 6ED 1052-XXX08-0BA1. Damit ist die von dir angegebene "0BA1" keine 0BA1 LOGO!, sondern die aktuelle LOGO! 8.3. Wenn du diese bestellst, benötigst du zwingend die aktuelle LSC Version V8.3. Im Anhang mal eine kleine Historie der 0BA8 LOGO!s. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (268 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/27/2022 14:25:07 |
|
Folgen Sie uns auf