01.02.2022 10:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Es kommen immer wieder mal Fragen auf, was ist das STEP 7 (TIA-Portal) und was ist der SIMATIC Manager? Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC - oder PC-basiert, inkl.Software Controller. Die Systeme die nach dem 01.10.2007 angeschafft wurden, finden sich im Hardwarekatalog des TIA Portals wieder. STEP 7 (TIA Portal) in der Siemens Industry Mall Das Standardwerkzeug für die Automatisierungssysteme wie SIMATIC S7-300 und S7-400, SIMATIC C7 und SIMATIC WinAC. SIMATIC Manager in der Siemens Industry Mall Neu-Installationen von STEP 7 Professional 2021 werden ausschließlich als Combo-Lizenzen zusammen mit STEP 7 Professional V17 (TIA Portal) angeboten. Diese Combo-Lizenz für beide Plattformen erlaubt es, sowohl unter STEP 7 (TIA Portal) als auch der traditionellen Engineeringsoftware zu arbeiten. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 02/01/2022 14:34:04Schreibfehler korrigiert |
|
Folgen Sie uns auf