02.03.2022 15:11 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 16447 Bewertung:
|
Hello Scott123 Nein hatte ich jetzt noch nie, was ist es denn für ein Scanner? alternativ zum Scannen ins EA Feld über Tastaturschleife kann man auch mit Option + arbeiten und direkt in eine Variable scannen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109754400 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
03.03.2022 09:34 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 652 Bewertung:
|
Hallo Murof, der Scanner ist ein Datalogic Powerscan PM9500. Scott |
Folgen Sie uns auf