25.03.2009 08:58 | |
Beigetreten: 05.10.2005 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 87 Bewertung:
|
Hallo, das gleiche Problem habe ich auch, allerdings nicht an den Clients sondern am Server!! Was für ein Virenscanner wird verwendet an den Clients? (Symantec Endpoint Protection). Hier mein Thread im Forum, der mir aber leider nicht geholfen hat!! /tf/WW/de/Posts/25555 |
Theorie ist, wenn man alles weiss, aber nicht's funktioniert. |
|
25.03.2009 10:14 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hallo zusammen, das ganze ist ein Synchronisationsproblem. Abhilfe kann nur der delay von WinCC leisten. Das Ganze ist im FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19249315 beschrieben. Wenn jemand eine andere Lösung kennt bitte posten. |
Folgen Sie uns auf