04.04.2022 15:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Wir bekommen häufiger die Frage gestellt, welche Komponenten mit dem SIMATIC Automation Tool kompatibel sind und welche Funktionen in Bezug auf diese genutzt werden können? Um diese Frage zu beantworten, bieten wir durch den Gerätekatalog, welcher im Siemens Industry Online Support im Download Beitrag des Automation Tools zur Verfügung steht, einen sehr guten Überblick auf genau diese Punkte: Weiterhin empfehlen wir das Kapitel 7 "Unterstütze Geräte" aus dem Handbuch des Automation Tool. Das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert und enthält dadurch wichtige Hinweise bezüglich der Kompatibilität. SIMATIC Automation Tool V4.0 SP3 Benutzerhandbuch Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf