04.04.2022 15:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
.NET Core erreicht das Ende seiner Lebensdauer im Dezember 2022. Der Nachfolger von .NET Core ist .NET 5 (mit End of Life Mai 2022) und .NET 6 (mit End of Life November 2024). Da TIA Portal über diese Zeiträume hinaus genutzt wird, halten wir uns auch an ein zuverlässiges Framework, nämlich .NET Framework 4.8, damit die Openness-Tools der Kunden auch in einigen Jahren noch kompiliert werden können und funktionieren. .NET (früher .NET Core) und .NET Framework haben viele der gleichen Komponenten, und Sie können Code für beide gemeinsam nutzen. Es gibt jedoch grundlegende Unterschiede zwischen den beiden. TIA Portal und TIA Portal Openenss basieren auf einigen Technologien von .NET Framework, die für .NET nicht verfügbar sind. Wichtig für Industrie-Anwendungen: .NET Framework 4.8 wurde von Microsoft als Betriebssystemkomponente deklariert und wird auch weiterhin mit zukünftigen Versionen von Windows vertrieben, verteilt und unterstützt. Es ist also weiterhin in Ordnung, .NET Framework 4.8 zu verwenden, insbesondere für industrielle Automatisierungsumgebungen, die über Jahre hinweg funktionieren müssen. Weitere Informationen zu Openness sind im SIOS zu finden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf