20.04.2022 10:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Die Test Suite ermöglicht dem Benutzer automatische Applikationstests im TIA Portal zu konfigurieren und auszuführen. Es ist nicht möglich nach einem Test zu mehreren Punkten zu springen und diese zu bearbeiten, da es wichtig ist jeden Punkt separat auf die Gegebenheiten in dem Baustein anzupassen. Weitere Informationen stehen im Handbuch TIA Portal Test Suite zur Verfügung Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf