02.05.2022 14:49 | |
Beigetreten: 28.08.2008 Letzter Bes: 28.05.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe ein bestehendes Projekt für o.g. Panel um eine zweite Sprache erweitert. Nach dem Generieren wird mir nun angezeigt, dass das Projekt die max. Größe von 1024 kByte überschreitet. Laut dem techn. Datenblatt (anbei) zu o.g. MLFB besitzt das Panel einen Speicher für Anwenderdaten von 2 Mbyte ( ... nutzbarer Speicher für Anwenderdaten --> 2 Mbyte) Zieht man die Bedienungsanleitung für SIMATIC HMI Bediengeräte Basic Panels (A5E02421792-03) zu rate, steht da auf Seite 137 "Anwendungsspeicher --> 1024 kByte". Das Panel wurde anhand des Datenblattes ausgewählt. Welche Angabe stimmt nun? Habe ich etwas falsch eingestellt? Bitte um Hilfestellung, vielen Dank! Mit freundlichem Gruß Achim Error : Zeitstempel: 02.05.2022 14:05:30 - verwendete 1118018 Bytes (inkl. 35638 Bytes für Schriftarten) überschreiten die Größe von maximal 1048448 Bytes.
Dateianhang6AV66470AE113AX0_datasheet_de.pdf (309 Downloads) |
05.05.2022 09:31 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 16408 Bewertung:
|
Hallo Achim1 soweit ich weiß sind die 2MB der Gesamtspeicher für Anwendungsdaten, hier sind aber schon einige Speicherbereiche enthalten für nicht Projektdaten wie z.B: Rezepturspeicher, Meldepuffer usw. So dass am Ende die Im TIA angegebenen 1024 übrig bleiben. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109798671/126174557067 -> ganz unten auf der Seite Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf