23.05.2022 18:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Super ... werde das probieren und dann berichten |
23.05.2022 20:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36023 Bewertung:
|
Laut dem Handbuch kann das CMR nur auf die ersten 128 Bytes des VM-Speichers zu greifen.
DateianhangLOGO! 8 - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020 _ LOGO! CMR2040_Ausgabe_2021_06.pdf (241 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.05.2022 23:45 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 2635 Bewertung:
|
Also kann ein CMR seine Zeit nicht über das angebundene Netzwerk beziehen, sondern nur online ?.
Sollte aber das BM selbst mit der aktuellen Zeit synkronisiert werden und nicht als Zeitserver dienen, so kommst Du wohl bei Deinen Vorgaben nicht um eine exteren NTP-Server herum. In der Regel kosten dieses aber eine schweine Geld. Jedoch habe ich hier für relativ kleines Geld was gefunden. Er bezieht sein Zeitsignal via Satelit (GPS-Signal) und stellt dieses ins LAN. Ich habe ihn schon für 165,- € gesehen. Vielleicht kann das weiterhelfen. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 05/26/2022 23:46:07Tippfehler beseitigt Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 05/27/2022 00:13:53 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf