13.04.2009 23:31 | |
Beiträge: 3609 Bewertung:
|
Import einer technischen Frage eines Benutzers
|
14.04.2009 08:57 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, } DateianhangShellExec.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.04.2009 13:19 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, die parameters sind dazu da, dass man dem Aufruf noch einen Parameter mit auf den Weg gibt. Wenn z.B. eine Datei mit der Option-ReadOnly gestartet werden kann, kann man diesen Parameter mit auf den Weg geben. Normalerweise verwende ich nur ShellExec. Die zweite Funktion habe ich aber wohl irgendwann mal gebraucht, weiß aber nicht mehr, wo. Die Funktion ist z.B. unter http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=45&id=2109beschrieben oder (meine Quelle) in derMSDN-Library von Visual Studio 6. Diese gibt es online unter http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762153(VS.85).aspx mfg Cookie |
Folgen Sie uns auf